990-91141D-006

Relés de salida y contactos de entrada configurables

Contactos de entrada

Hay cuatro contactos de entrada disponibles. Se pueden configurar para indicar un evento determinado a través de la pantalla. Los contactos de entrada admiten 24 VCC a 10 mA.

Nombre Descripción Ubicación
IN _1 (contacto de entrada 1) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 1–2
IN _2 (contacto de entrada 2) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 3–4
IN _3 (contacto de entrada 3) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 5–6
IN _4 (contacto de entrada 4) Contacto de entrada configurable 640-4864, terminal J6616, 7–8

Relés de salida

Hay cuatro relés de salida disponibles. Se pueden configurar para activarse en uno o más eventos a través de la pantalla.

Los relés de salida admiten 24 VCA/VCC a 1 A. Todos los circuitos externos deben tener fusibles de acción rápida con un máximo de 1 A.

Nombre Descripción Ubicación
OUT _1 (relé de salida 1) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 1–3
OUT _2 (relé de salida 2) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 4–6
OUT _3 (relé de salida 3) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 7–9
OUT _4 (relé de salida 4) Relé de salida configurable 640–4864, terminal J6617, 10–12

Modo de comprobación energizado: Si este modo está habilitado, significa que el relé de salida se activa cuando los eventos asociados con él no están presentes (normalmente activado). El Modo de comprobación energizado se configura individualmente para cada relé de salida. Permite detectar si se pierde el suministro de red de los relés de salida, ya que todos los relés de salida se desactivarán y los eventos asociados con ellos se indicarán como presentes.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?