990-91141L-034

Bölgesel Sismik Uygunluk

Sertifika istek üzerine mevcuttur.

Ülke/Bölge Kod kimliği Zeminde tehlike seviyesi Çatıda tehlike seviyesi
Arjantin INPRES-CIRSOC103 4. bölge 4. bölge
Avustralya AS 1170.4-2007 Z = 0.22 Z = 0.22
Kanada * 2020 NBCC Sa = 2.0 Sa = 1.46
Şili NCh 433.Of1996 3. bölge 2. bölge
Çin GB 50011-2010 (2016) αMaks = 1.4 αMaks = 1.2
Avrupa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0.45 αgR = 0.3
Hindistan IS 1893 (Bölüm 1) : 2016 Z = 0.36 Z = 0.36
Japonya Bina Standardı Hukuku A bölgesi A bölgesi
Yeni Zelanda NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0.6 Z = 0.42
Peru N.T.E. - E.030 4. bölge 4. bölge
Rusya SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Tayvan CPA 2011 Sismik Tasarım Kodu SSD = 0.8 SSD = 0.8
ABD* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2.0 SDS = 1.47
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?