连接信号线
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
- 将断路器指示灯的 Class 2/SELV 信号线从并联维修旁路面板的控制接线盒连接到
UPS 1 和 UPS 2。注: 断路器指示灯属于 Class 2/SELV 电路。Class 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。切勿将任何电路连接到断路器指示灯接线端子,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV。
- 将 non-Class 2/non-SELV 信号线从并联维修旁路面板的控制接线盒连接到 UPS 1 和 UPS 2。
- 拉紧信号线的松弛部分,并将信号线紧固在线缆扣上。