990-91216B-005

Entfernen der Neutralleiter-Brücke

HINWEIS: Die Neutralleiter-Brücke gewährleistet eine dauerhafte Neutralleiterverbindung, sodass der Neutralleiter beim Öffnen der 4-poligen Schalter nicht getrennt wird.
HINWEIS: Entfernen Sie die Neutralleiter-Brücken in einer Galaxy VS-Installation nur, wenn dies eine lokale Anforderung ist. Bei einer Galaxy VS-Installation ist das Entfernen der Neutralleiterbrücken optional.
HINWEIS: In Easy UPS 3S- und Easy UPS 3M-Installationen müssen Sie die Neutralleiterbrücken immer entfernen. In Easy UPS 3S- und Easy UPS 3M-Installationen ist das Entfernen der Neutralleiterbrücken obligatorisch.
  1. Entfernen Sie die Neutralleiter-Brücken (Kabel und/oder Schiene) zwischen UOB1 und UOB2. Bringen Sie die Schrauben wieder in ihren Positionen an.
  2. Entfernen Sie die Neutralleiter-Brücken (Kabel und/oder Schiene) an MBB.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?