990-91216B-017

Collegamento dei cavi di alimentazione a GVSBPAR40K50H per un sistema UPS 3:3

  1. Collegare i cavi PE alla sbarra PE.
  2. Collegare i cavi di ingresso/bypass dall'alimentazione di servizio/di rete.
  3. Collegare i cavi di ingresso/bypass dell'UPS dall'UPS 1.
  4. Collegare i cavi di ingresso/bypass dell'UPS dall'UPS 2.
  5. Collegare i cavi di uscita dell'UPS dall'UPS 1.
  6. Collegare i cavi di uscita dell'UPS dall'UPS 2.
  7. Collegare i cavi di carico.
  8. Fissare i cavi con fascette adeguate (fornite) ai serracavi, come mostrato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?