990-91216B-017

Fissaggio del pannello bypass di manutenzione in parallelo alla parete

ATTENZIONE
Rischio di lesioni o danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Installare il pannello bypass di manutenzione su una parete o un rack solido da un punto di vista strutturale e in grado di supportare il peso dell'unità.
  • Utilizzare la bulloneria appropriata per il tipo di parete/rack.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Misurare e contrassegnare le posizioni dei quattro fori di montaggio sulla parete.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Praticare dei fori nelle quattro posizioni contrassegnate e montare i bulloni di ancoraggio.
  3. Rimuovere le viti e aprire lo sportello interno nel pannello bypass di manutenzione in parallelo.
  4. Fissare il pannello bypass di manutenzione in parallelo alla parete.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?