990-91216B-017

Rimozione del ponticello del neutro

NOTA: Il ponticello del neutro serve per creare una connessione franca al neutro, di modo che quest'ultimo non venga scollegato quando i sezionatori a 4 poli sono aperti.
NOTA: In un impianto Galaxy VS, rimuovere i ponticelli del neutro solo se si tratta di un requisito locale. Per gli impianti Galaxy VS, la rimozione dei ponticelli del neutro è opzionale.
NOTA: Per gli impianti Easy UPS 3S e Easy UPS 3M, rimuovere sempre i ponticelli del neutro. Per gli impianti Easy UPS 3S e Easy UPS 3M, la rimozione dei ponticelli del neutro è obbligatoria.
  1. Rimuovere i ponticelli del neutro (cavo e/o sbarra) tra UOB1 e UOB2. Reinstallare le viti nella stessa posizione.
  2. Rimuovere i ponticelli del neutro sull'MBB (cavo o sbarra).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?