990-91216D-018

ケーブルの準備

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーに穴をドリルやパンチで開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 下部の配線口カバーを取り外します。
  2. ドリルまたはパンチを使用して、配線口カバーに電源ケーブル用の穴と信号ケーブルまたは電線管用の穴を開けます。UPS入力(A)、入力(B)、負荷(C)、UPS出力(D)。
  3. グロメットを取り付けてから(該当する場合)、配線口カバーをもう一度取り付けます。
    危険
    感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
    ケーブルを損傷させる可能性のある鋭利な物は、必ず取り除いてください。
    上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.