990-91216B-023

Kople til strømkablene på GVSBPAR60K120H for et 3:3 UPS-system

  1. Kople PE-kablene til PE-samleskinnen.
  2. Kople til inngangskablene/bypasskablene fra strømforsyningen.
  3. Kople til UPS-inngangskabler/UPS-bypasskabler fra UPS 1.
  4. Kople til UPS-inngangskabler/UPS-bypasskabler fra UPS 2.
  5. Kople til UPS-utgangskablene fra UPS 1.
  6. Kople til UPS-utgangskablene fra UPS 2.
  7. Kople til lastkablene.
  8. Fest kablene til kabelavlasterne med de medfølgende kabelstripsene som vist her.
QR code for this page

Var dette til hjelp?