990-91216B-025

Montowanie równoległego panelu obejścia serwisowego na ścianie

PRZESTROGA
Ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu
  • Zamontuj Równoległy panel obejścia serwisowego na ścianie lub na solidnym stojaku, który utrzyma wagę jednostki.
  • Użyj sprzętu odpowiedniego do typu ściany/stojaka.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Odmierz i zaznacz na ścianie cztery punkty na otwory montażowe.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Wywierć dziury we wszystkich czterech oznaczonych miejscach i zamontuj kołki rozporowe.
  3. Odkręć śruby i otwórz wewnętrzne drzwi w Równoległym panelu obejścia serwisowego.
  4. Zamontuj równoległy panel obejścia serwisowego na ścianie.
QR code for this page

czy było to pomocne?