990-91216A-028

Монтаж панели сервисного байпаса для параллельных систем на стене

Внимание
Риск травмы или повреждения оборудования
  • Для монтажа панели сервисного байпаса для параллельных систем выберите стену или стойку, которая не повреждена структурно и способна выдержать размер и вес устройства.
  • Используйте подходящее оборудование для типа стены/стойки.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Отмерьте и отметьте на стене четыре точки для монтажных отверстий.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Просверлите отверстия в каждом из четырех отмеченных мест и установите анкерные болты.
  3. Снимите винты и откройте внутреннюю дверцу панели сервисного байпаса для параллельных систем.
  4. Закрепите панель сервисного байпаса для параллельных систем на стене.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?