990-91216D-031

Anslut signalkablarna för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.
  1. Ta bort de tre indikatorlamporna för brytarna och etiketterna från underhållsbypasspanelen. Indikatorlamporna för brytarna stöds inte av Easy UPS 3S och Easy UPS 3M.
  2. Installera tre runda pluggar (medföljer inte) i hålen i innerdörren.
  3. Ta bort de interna kopplingarna för brytarindikatorlamporna (stift 1–6) på styrplinten.
  4. Ändra den interna anslutningen för MBB AUX-omkopplarna (stift 11–14) på styrplinten från normalt sluten (NC) till normalt öppen (NO).
  5. Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna från styrplinten i den parallella underhållsbypasspanelen till UPS 1 och UPS 2. Följ något av alternativen nedan:
    • För Easy UPS 3S: Anslut till J5 i UPS-enheterna ELLER till J6 och J7 i UPS:erna.
    • För Easy UPS 3M: Anslut till J8 i UPS:erna.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Spänn signalkablarna så att de inte slakar och fäst signalkablarna till kabelavlastarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?