990–91216A–031

Montera den parallella bypasspanelen på väggen

OBSERVERA
Risk för personskada eller materiell skada
  • Montera den parallella bypasspanelen på en vägg eller ett rack som är strukturellt lämpligt och kan bära enhetens vikt.
  • Använd lämplig järnvara för typen av vägg/rack.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  1. Mät och markera de fyra monteringshålen på väggen.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Borra hål i var och en av de fyra markerade platserna och sätt fast fästbultarna.
  3. Ta bort skruvarna och öppna den inre luckan i den parallella bypasspanelen.
  4. Montera den parallella bypasspanelen på väggen.
QR code for this page

Var det här till hjälp?