990-91216D-032

ขั้นตอนการติดตั้ง Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M

เมนเดี่ยว

เมนคู่

  1. ยึดแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานเข้ากับผนัง
  2. การเตรียมสายเคเบิล
  3. ถอดจัมเปอร์นิวทรัล
  4. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M
  6. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งานแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดู การรื้อถอนหรือย้ายแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสขนานไปยังตำแหน่งใหม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?