990-91216D-034

Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M için Sinyal Kablolarını Bağlayın

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı çekin.
  1. Bakım bypass panelinden üç kesici gösterge ışığını ve kesici gösterge ışığı etiketlerini çıkarın. Devre kesici gösterge ışıkları Easy UPS 3S ve Easy UPS 3M ile desteklenmez.
  2. İç kapıdaki deliklere üç adet yuvarlak kör tapa (birlikte verilmez) takın.
  3. Kontrol terminal bloğunda, kesici gösterge ışıklarının (pim 1-6) dahili bağlantılarını çıkarın.
  4. Kontrol terminal bloğunda, MBB AUX anahtarlarının (pim 11-14) dahili bağlantısını Normalde Kapalı'dan (NC) Normalde Açık'a (NO) değiştirin.
  5. non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını paralel bakım bypass panelindeki kontrol terminal bloğundan UPS 1 ve UPS 2'ye bağlayın. Aşağıdaki seçeneklerden birini izleyin:
    • Easy UPS 3S için: UPS'lerde J5'e VEYA UPS'lerde J6 ve J7'ye bağlayın.
    • Easy UPS 3M için: UPS'lerde J8'e bağlayın.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Sinyal kablolarındaki gevşekliği giderin ve sinyal kablolarını kablo yuvalarına sabitleyin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?