990-91260C-037

连接电源线

注意
小心设备损坏
为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载:
  • 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相等。
  • 所有 UPS 的输出线缆长度必须相等。
  • 所有 UPS 的输入线缆长度必须相等(仅单市电系统有此要求)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: UPS 已预配置为使用 TNS 接地系统。采用接地铜排的 3 线安装配置将导致高漏电电流。
  1. 仅适用于 TN-C/3 线接地系统:将接地铜排从位置 (A) 移动到位置 (B) 以将零线铜排连接至 G/PE 铜排。

    UPS 背面视图

  2. 仅适用于双市电系统:拆下所示的单市电跳线(输出/旁路接线端子后面)。

    UPS 背面视图

  3. 如图所示连接电源线:
    1. 连接设备接地导线/PE 缆线。
    2. 连接输入线缆。
    3. 仅适用于双市电系统:连接旁路线缆。
    4. 连接输出线缆。
    注: 绝缘护套的扭矩应为 3.7 Nm (2.7 lb-ft / 32.7 lb-in)

    UPS 背面视图

    小心
    小心设备损坏
    检查线线耳/绝缘护套是否紧固。如果线耳/绝缘护套因线缆拉动而移位,则可能导致螺栓/螺钉松动。
    不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  4. 重新装回右后盖板。
  5. 重新装回 UPS 的左后盖板。
本页的QR代码

这有帮助吗?