安装准备
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔(用于布线或导线管),请勿在 UPS 系统附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
- 拆下前面板。
- 拆下顶盖:
- 拧下螺钉,然后将顶盖正面向上推。
- 向后滑动顶盖将其拆下。顶盖背面的凸舌必须与 UPS 背面的凹槽分离。
- 拆下电池盖。从电池模块正面断开电池接线端子连接。
- 拆下 UPS 背面的密封盖板和刷板。这是为了布设信号线。
- 执行以下操作之一:
- 对于不带导线管的系统:重新装回刷板。
- 对于带导线管的系统:在密封盖板中钻孔,安装导线管并重新装回密封盖板。
- 将 non-Class 2/non-SELV 信号线穿过左后刷板/密封盖板,接入 UPS。
- 将 Class 2/SELV 信号线穿过中后刷板/密封盖板,接入 UPS。
- 将控制器箱所连的外部通信线缆穿过右后刷板/密封盖板和线槽布设到 UPS 正面。
- 拆下 UPS 背面的左密封盖板。
- 在密封盖板中钻孔/打孔以穿入电源线或导线管。安装导线管(需另购)(如果适用)
- 拆下右后盖板,方便操作。