990-91260C-022

De stroomkabels aansluiten

LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
Zo zorgt u voor correcte belastingverdeling in bypassmodus in een parallel systeem:
  • Alle bypasskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-systemen.
  • Alle uitgangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-systemen.
  • Alle ingangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-systemen (alleen vereist in een systeem met enkele netvoeding).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
OPMERKING: De UPS is vooraf geconfigureerd voor een TNS-aardingssysteem. Driedraadse installatie met een verbindingsrail leidt tot een hogere lekstroom.
  1. Alleen voor TN-C/driedraads aardingssysteem: Verplaats de verbindingsrail van positie (A) naar positie (B) om de N-busbar met de G/PE-busbar te verbinden.

    Achteraanzicht van UPS

  2. Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Verwijder de aangegeven jumperkabels voor enkele netvoeding aan de achterkant van de uitgangs-/bypassaansluitpunten.

    Achteraanzicht van UPS

  3. Sluit de stroomkabels zoals weergegeven aan:
    1. Sluit de apparatuuraardingsgeleider/PE-kabels aan.
    2. Sluit de ingangskabels aan.
    3. Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
    4. Sluit de uitgangskabels aan.
    OPMERKING: Draai de geïsoleerde adereindhulzen naar 3,7 Nm (2,7 lb-ft / 32,7 lb-in).

    Achteraanzicht van UPS

    VOORZICHTIG
    risico op beschadiging van apparatuur
    Controleer of de kabelschoenen/geïsoleerde adereindhulzen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen/geïsoleerde adereindhulzen bewegen wanneer u aan de kabels trekt, kan de bout/schroef losraken.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
  4. Zet de plaat rechtsachter terug.
  5. Zet de wartelplaat linksachter terug op de UPS.
QR code for this page

Was dit nuttig?