990-91260C-022

De seismische verankering installeren (optie)

  1. Monteer de achterste verankering(en) op de vloer. Gebruik de juiste hardware voor het vloertype - de diameter van het gat in de achterste verankering is ø14 mm.
QR code for this page

Was dit nuttig?