990-91260C-006

Conexión de los cables Modbus

  1. Conecte los cables de Modbus en uno o más SAI. Utilice una conexión de 2 o de 4 cables.
    • Las conexiones Modbus requieren el uso de cables de par trenzado blindados. La conexión blindada a tierra debe ser tan corta como sea posible (preferiblemente, inferior a 1 cm). La conexión blindada se debe conectar al pin Ch Gnd en cada dispositivo.

    • El cableado debe cumplir con los códigos locales.

    • Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.

    • El puerto Modbus está aislado galvánicamente con el pin Com como referencia de conexión a tierra.

    Ejemplo: Conexión de dos cables con dos SAI

    Ejemplo: Conexión de cuatro cables con dos SAI

  2. Instale resistencias de terminación de 150 ohmios en los extremos de cada bus si los buses son muy largos y funcionan a velocidades altas de datos. Los buses inferiores a 610 metros (2000 pies) a 9600 baudios o inferiores a 305 metros (1000 pies) a 19 200 baudios en principio no necesitan resistencias de terminación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?