990-91260C-011

Asennusprosessi

Yksittäisjärjestelmä

Rinnakkaisjärjestelmä

HUOMIO
Kaatumisen vaara
Älä irrota kuljetuskiinnikkeitä UPSista ennen kuin on aika kiinnittää UPS lattiaan.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
  1. Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen.
  2. Asennuksen valmistelu.
  3. Virtakaapeleiden kytkeminen.
  4. Signaalikaapeleiden kytkeminen.
  5. Signaalikaapeleiden kytkeminen kytkinlaitteista ja muun valmistajan lisätuotteista.
  6. Rinnakkaisjärjestelmässä:
    1. Lukitse rinnakkaisjärjestelmän kaikissa UPSeissa sisäinen huoltokatkaisija (IMB) riippulukolla auki-asentoon.
    2. PBUS-kaapeleiden kytkeminen.
  7. Ulkoisten yhteyskaapelien kytkeminen.
  8. Käännettyjen turvamerkintätarrojen lisääminen tuotteeseen.
  9. Lopullinen asennus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?