990-91260C-012

Installation de l'ancrage antisismique (en option)

  1. Fixez le ou les ancrages arrière au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans l'ancrage arrière est de ø14 mm.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?