990-91260C-005

10 kW 208 V
10–20 kW 400 V
20 kW 480 V

Die neuesten Updates sind auf der Website von Schneider Electric verfügbar

6/2021

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?