Abschließende Montageschritte
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms.
Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
![]() |
---|
Beschädigungsrisiko
Warten Sie, bis das System in Betrieb genommen werden soll, bevor Sie die Batterien
einsetzen. Die Zeitspanne zwischen Einsetzen der Batterie bis zur Inbetriebnahme des
USV-Systems sollte 72 Stunden bzw. 3 Tage nicht überschreiten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
- Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an:
- Kippen Sie die obere Abdeckung und schieben Sie sie von hinten auf die USV. Führungsnasen hinten an der oberen Abdeckung müssen in die Schlitze in der Rückseite der USV gleiten.
- Drücken Sie die obere Abdeckung vorne nach unten.
- Bringen Sie die Schrauben wieder an.
- Entfernen Sie die hintere Transporthalterung von der USV.
- Nur zur erdbebensicheren Verankerung:
- Montieren Sie die hintere Verankerungshalterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben an der USV.
- Schieben Sie die USV in Position, sodass die hintere Verankerungshalterung durch die hintere Verankerung festgehalten wird.
- Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten an der USV mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die USV gerade steht.
- Nur zur erdbebensicheren Verankerung: Befestigen Sie die vordere Transporthalterung am Boden. Die USV ist eventuell kopflastig und kann kippen, wenn sie nicht am Boden verankert ist. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in der vorderen Transporthalterung beträgt ø9 mm.
- Nur zur erdbebensicheren Verankerung:
- Entfernen Sie die vordere Transporthalterung von der USV.
- Montieren Sie die vordere erdbebensichere Verankerungshalterung an der USV.
- Befestigen Sie die vordere erdbebensichere Verankerungshalterung an der USV am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in der vorderen erdbebensicheren Verankerungshalterung beträgt ø18 mm.
- Drehen Sie den Batterieschalter (BB) in die Position AUS (geöffnet).
- Schieben Sie weitere Batteriemodule (sofern zutreffend) in das Fach. Füllen Sie die Fächer von unten nach oben.
- Drehen Sie den Griff der zusätzlichen Batteriemodule nach unten und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube am Fach.
- Verbinden Sie die Batterieanschlüsse mit der Vorderseite der Batteriemodule.
- Bringen Sie alle in Vorbereiten der Installation genannten Platten und Abdeckungen wieder an.
- Bringen Sie die Frontblende wieder an der USV an.
- Stecken Sie die beiden Führungsnasen unten an der Frontblende schräg ein.
- Schließen Sie das Band der Frontblende wieder an die USV an.
- Schließen Sie die Frontblende und verriegeln Sie sie mit den beiden Verriegelungsknöpfen.