990-91260C-005

Überblick über das Parallelsystem

UIB Eingangsschalter
SSIB Eingangsschalter für statischen Bypass
IMB Interner Wartungsschalter
UOB Ausgangsschalter
SIB System-Trennschalter
BB Batterieschalter in USV für interne Batterien
MBB Externer Bypass-Schalter

Parallelsysteme mit separaten Eingangsschaltern UIB und Eingangsschaltern für statischen Bypass SSIB

Galaxy VS kann in einem auf Kapazität ausgelegten System bis zu 4 USV-Systeme parallel und bis zu 3+1 USV-Systeme für Redundanz mit einzelnen Eingangsschaltern UIB und Eingangsschaltern für statischen Bypass SSIB unterstützen.

HINWEIS: In Parallelsystemen muss ein externer Bypass-Schalter MBB bereitgestellt werden. Der interne Wartungs-Bypass-Schalter IMB* muss mit einem Vorhängeschloss in geöffneter Position gesichert werden.

Parallelsystem – einfacher Netzanschluss

Parallelsystem – zweifacher Netzanschluss

Parallelsystem mit gemeinsamem Eingangsschalter UIB und Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB

Galaxy VS kann in einem auf Kapazität ausgelegten System bis zu 4 USV-Systeme parallel und bis zu 3+1 USV-Systeme für Redundanz mit gemeinsamem Eingangsschalter UIB und Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB unterstützen.

HINWEIS: In Parallelsystemen muss ein externer Bypass-Schalter MBB bereitgestellt werden. Der interne Wartungs-Bypass-Schalter IMB* muss mit einem Vorhängeschloss in geöffneter Position gesichert werden.

Parallelsystem – einfacher Netzanschluss

Parallelsystem – zweifacher Netzanschluss

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?