Vorbereiten der Installation
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen für Kabel oder Kabelkanäle, während die Montageplatte
angebracht ist, und bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen in der Nähe der USV.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
- Entfernen Sie die Frontblende.
- Entfernen der oberen Abdeckung:
- Entfernen Sie die Schrauben und kippen Sie die Vorderseite der oberen Abdeckung nach oben.
- Schieben Sie die obere Abdeckung nach hinten, um sie zu entfernen. Führungsnasen hinten an der oberen Abdeckung müssen aus den Schlitzen in der Rückseite der USV herausgleiten.
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung. Trennen Sie die Batterieanschlüsse von der Vorderseite der Batteriemodule.
- Entfernen Sie die hinteren Montageplatten und die hinteren Bürstenplatten von der USV. Diese dienen zur Verlegung der Signalkabel
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Installation ohne Kabelkanäle: Bringen Sie die Bürstenplatten wieder an.
- Installation mit Kabelkanälen: Bohren Sie ein Loch für Kabelkanäle in die Montageplatten, installieren Sie die Kabelkanäle und bringen Sie die Montageplatten wieder an.
- Führen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel durch die linke hintere Bürsten-/Montageplatte und in die USV.
- Führen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel durch die mittlere hintere Bürsten-/Montageplatte und in die USV.
- Führen Sie die externen Kommunikationskabel, die die Verbindung zur Steuereinheit herstellen, durch die rechte hintere Bürsten-/Montageplatte und durch den Kabelkanal zur Vorderseite der USV.
- Entfernen Sie die linke Abdeckplatte von der Rückseite der USV.
- Bohren/stanzen Sie Löcher für Leistungskabel/Kabelkanäle in die Montageplatte. Installieren Sie ggf. Kabelkanäle (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Entfernen Sie die rechte hintere Platte für besseren Zugang.