990-91260C-005

Anschließen der externen Kommunikationskabel

  1. Schließen Sie die externen Kommunikationskabel an die Anschlüsse in der Steuereinheit der USV an.

    Vorderansicht der Steuereinheit

    1. Universal-E/A-Anschluss für integrierte Netzwerkmanagementkarte.

    2. Modbus-Anschluss für integrierte Netzwerkmanagementkarte.

    3. Netzwerkanschluss für integrierte Netzwerkmanagementkarte. Verwenden Sie ein abgeschirmtes Netzwerkkabel.

    HINWEIS: Überprüfen Sie, ob die Kabel an die richtigen Anschlüsse angeschlossen sind, um Netzwerkkommunikationskonflikte zu vermeiden.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?