Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
---|
Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Για να διασφαλίσετε τη σωστή κατανομή του φορτίου στη λειτουργία παράκαμψης σε παράλληλο
σύστημα:
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
- Μόνο για σύστημα γείωσης TN-C/3 καλωδίων: Μετακινήστε τον αγωγό σύνδεσης από τη θέση (A) στη θέση (B) για να συνδέσετε τον αγωγό N στον αγωγό G/PE.
- Μόνο για σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής: Αφαιρέστε τα επισημασμένα καλώδια του βραχυκυκλωτήρα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής που βρίσκονται πίσω από τα τερματικά εξόδου/παράκαμψης.
-
Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας όπως φαίνεται:
- Συνδέστε τα καλώδια αγωγού γείωσης εξοπλισμού/PE.
- Συνδέστε τα καλώδια εισόδου.
- Μόνο για σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης.
- Συνδέστε τα καλώδια εξόδου.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στρέψτε τους μονωμένους δακτυλίους με ροπή 3,7 Nm (2,7 lb-ft / 32,7 lb-in).ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμούΕλέγξτε τη στερέωση των ωτίδων καλωδίων/μονωμένων δακτυλίων. Αν οι ωτίδες καλωδίων/μονωμένοι δακτύλιοι κινούνται λόγω τραβήγματος των καλωδίων, ο κοχλίας/η βίδα ενδέχεται να χαλαρώσει.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Επανατοποθετήστε τη δεξιά πίσω πλάκα.
- Επανατοποθετήστε την αριστερή πίσω πλάκα του στυπιοθλίπτη στο UPS.