Menghubungkan Kabel Daya
PEMBERITAHUAN |
---|
Risiko kerusakan alat
Untuk memastikan pembagian beban yang benar dalam operasi bypass di sistem paralel:
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
|
- Hanya untuk sistem arde kabel TN-C/3: Pindahkan busbar pengikat dari posisi (A) ke posisi (B) untuk menghubungkan busbar N ke busbar PE.
- Hanya untuk sistem catu daya utama ganda: Lepaskan kabel jumper catu daya utama tunggal yang terletak di belakang terminal keluaran/bypass.
- Hubungkan kabel daya seperti yang ditunjukkan:
- Hubungkan kabel PE.
- Hubungkan kabel masukan.
- Hanya untuk sistem catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass.
- Hubungkan kabel keluaran.
CATATAN: Torsi ferrule terisolasi menjadi 3,7 Nm (2,7 lb-ft/32,7 lb-in).PERHATIAN
Risiko kerusakan alatPeriksa tingkat kekencangan skun kabel/ferrule terisolasi. Jika skun kabel/ferrule terisolasi bergerak saat kabel ditarik, baut/sekrup bisa menjadi longgar.Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat. - Pasangkan kembali pelat belakang sebelah kanan.
- Pasangkan kembali pelat penekan belakang sebelah kiri pada UPS.