Smantellamento o spostamento dell'UPS in un'altra posizione
- Spegnere completamente l'UPS e seguire le istruzioni del manuale di funzionamento dell'UPS.
- Eseguire il lockout/tagout dell'interruttore delle batterie (BB) in posizione OFF (aperto) sull'UPS.
- Eseguire il lockout/tagout degli interruttori nel pannello bypass di manutenzione/quadro elettrico in posizione OFF (aperto).
- Rimuovere il pannello anteriore dall'UPS.
- Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sul sezionatore di manutenzione interno (IMB) nella posizione OFF (aperto).
- Rimuovere il modulo di potenza dall'UPS:
ATTENZIONE Carico pesanteI moduli di potenza sono pesanti e devono essere sollevati da due persone.- Il modulo di potenza da 20 kW pesa 25 kg (55 lb).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.- Rimuovere le viti e spingere l'interruttore di sblocco.
- Estrarre il modulo di potenza a metà. Un meccanismo di blocco impedisce l'estrazione completa del modulo di potenza.
- Rilasciare il blocco premendo il pulsante di rilascio su entrambi i lati del modulo di potenza e rimuovere il modulo di potenza.
- Installare una piastra di riempimento (se disponibile) davanti allo slot del modulo di potenza vuoto.
- Conservare i moduli di potenza in un luogo sicuro fino
alla reinstallazione.
AVVERTIMENTO pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura- Immagazzinare i moduli di potenza a una temperatura ambiente compresa fra -15 e 40 °C (5-104 °F) e con un range di umidità senza condensa 10-80 %.
- Immagazzinare i moduli di potenza nella confezione protettiva originale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
- Rimuovere il coperchio delle batterie.
- Disconnettere i terminali delle batterie dalla parte anteriore
di tutti i moduli delle batterie.
PERICOLO Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettricoLe batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni:- La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non qualificato deve tenersi lontano dalle batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
- Non aprire, modificare o tagliare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso per la cute e gli occhi ed è tossico.
- Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
- Utilizzare attrezzi con manici isolati.
- Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
- Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
- Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto) prima di iniziare la procedura.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. - Rimuovere i moduli batteria dalle due file superiori. Lasciare
i moduli batteria nelle due file inferiori per aumentare la stabilità
del peso.
ATTENZIONE Carico pesanteI moduli batteria sono pesanti e devono essere sollevati da due persone.- Il modulo batteria pesa 30 kg (66 lb).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.- Rimuovere la vite dalla maniglia del modulo batteria e ruotare la maniglia verso l'alto.
- Estrarre delicatamente il modulo batteria dallo slot.
- Conservarla per rimontarla in seguito.
AVVERTIMENTO Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura- Se il sistema UPS rimane diseccitato a lungo, si consiglia di metterlo sotto tensione per 24 ore, almeno una volta al mese. Questo carica i moduli batteria installati, evitando così danni irreversibili da scariche profonde.
- Immagazzinare i moduli batteria a una temperatura ambiente compresa fra -15 e 40 °C (5-104 °F).
- Immagazzinare i moduli batteria nella confezione protettiva originale.
- I moduli batteria immagazzinati a una temperatura compresa tra -15 e 25 °C (5-77 °F) devono essere ricaricati ogni sei mesi per evitare danni causati dallo scaricamento totale. I moduli batteria immagazzinati a temperature superiori a 25 °C (77 °F) devono essere ricaricati a intervalli più brevi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
- Rimuovere le piastre posteriori dall'UPS.
- Misurare e verificare l'ASSENZA di tensione su ciascun connettore di ingresso/bypass/uscita prima di continuare.
- Scollegare e rimuovere tutti i cavi di alimentazione dall'UPS. Rimontare le piastre isolanti sull'UPS. Per dettagli, vedere Collegamento dei cavi di alimentazione.
- Rimuovere la copertura superiore dall'UPS.
- Scollegare e rimuovere i cavi di segnale dalla parte superiore e anteriore dell'UPS.
- Rimontare tutte le piastre e le coperture rimosse. Per dettagli, vedere Installazione finale.
- Rimuovere la staffa di ancoraggio antisismico anteriore/la staffa di trasporto anteriore dall'UPS. Conservarla per rimontarla in seguito.
- Se la staffa di trasporto posteriore è disponibile,
installarla sulla parte posteriore dell'UPS per aumentare la stabilità.
ATTENZIONE Pericolo di rovesciamentoSE la staffa di trasporto posteriore non è installata, l'UPS può ribaltarsi facilmente. Muoversi con cautela.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. - Reinstallare il pannello frontale sull'UPS:
- Inserire le due linguette nella parte inferiore del pannello frontale nell'UPS da un'angolazione inclinata.
- Ricollegare la cinghia del pannello frontale all'UPS.
- Chiudere il pannello frontale e bloccare con le due manopole di bloccaggio.
- Sollevare i piedini dell'UPS finché le ruote non vengono perfettamente a contatto con il pavimento.
- Ora è possibile spostare l'UPS facendolo scorrere
sulle ruote.
AVVERTIMENTO Pericolo di RIBALTAMENTO- Le ruote dell'UPS sono pensate esclusivamente per il trasporto su superfici piane, uniformi, dure e orizzontali.
- Le ruote dell'UPS sono destinate al trasporto su brevi distanze (all'interno dello stesso edificio).
- Procedere lentamente, prestando molta attenzione alle condizioni del pavimento, e assicurarsi che l'UPS sia in equilibrio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Se presenti, rimuovere la staffa di ancoraggio antisismico posteriore dall'UPS e i dispositivi di ancoraggio antisismici dal pavimento. Conservarla per rimontarla in seguito. Per dettagli, vedere Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
- Per il trasporto su lunghe distanze o in condizioni
non idonee all'uso delle ruote dell'UPS:
AVVERTIMENTO Pericolo di RIBALTAMENTOPer il trasporto su lunghe distanze o in condizioni non idonee all'uso delle ruote dell'UPS, assicurarsi:- il personale che esegue il trasporto abbia le competenze necessarie e abbia ricevuto una formazione adeguata;
- che vengano impiegati strumenti adeguati per sollevare e trasportare l'UPS in sicurezza;
- il prodotto venga protetto da eventuali danni utilizzando una protezione adeguata (come l'imballaggio o il confezionamento).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.Requisiti di trasporto:
-
Fissare l'UPS in posizione verticale al centro di un pallet idoneo che abbia le seguenti dimensioni minime: 684 mm x 1040 mm (27" x 41"). Il pallet deve essere adatto al peso dell'UPS (230 kg, 507 lb senza modulo di potenza e con le due file inferiori dei moduli batteria presenti all'interno dell’UPS).
-
Usare elementi di fissaggio adeguati per fissare l'UPS al pallet.
-
Il pallet di spedizione originale in combinazione con le staffe di trasporto originali può essere riutilizzato, se in condizioni integre.
PERICOLO Pericolo di RIBALTAMENTO- Assicurarsi di fissare saldamente l'UPS subito sopo averlo posizionato sul pallet.
- I componenti di fissaggio devono essere abbastanza robusti da resistere alle vibrazioni e agli urti durante le operazioni di carico e scarico e il trasporto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.AVVERTIMENTO Comportamento inaspettato dell'apparecchiaturaNon sollevare l'UPS con un elevatore a forca/transpallet direttamente per il telaio, onde evitare di piegarlo o danneggiarlo.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. - Eseguire una delle seguenti opzioni:
- Smantellare l'UPS, OPPURE
- Spostare l'UPS in un'altra posizione per installarlo.
- Solo per l'installazione dell'UPS in un'altra posizione: Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione per
installare l'UPS in un'altra posizione. Vedere Procedura di installazione per una panoramica sull'installazione. L'avviamento deve essere
eseguito da Schneider Electric.
PERICOLO PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICOL'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.