UPS를 해체 또는 새 위치로 이동
- UPS를 완전히 종료합니다. UPS 사용 설명서의 지침을 따르십시오.
- 배터리 차단기 BB를 UPS의 열림(OFF) 위치로 잠그거나 태그아웃하십시오.
- 유지보수 바이패스 패널/개폐 장치의 모든 차단기를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃하십시오.
- UPS에서 전면 패널을 제거합니다.
- 내부 유지보수 차단기 IMB를 OFF(열림) 위치로 잠그거나 태그아웃하십시오.
- UPS에서 전원 모듈을
제거합니다.
주의
고중량전원 모듈은 무거우므로 들어 올리려면 두 사람이 필요합니다.- 20kW 전원 모듈의 무게는 25kg(55lbs)입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.- 나사를 제거하고 잠금 해제 스위치를 누릅니다.
- 전원 모듈을 반 정도 잡아 당깁니다. 전원 모듈은 잠금 장치로 인해 완전히 꺼낼 수 없습니다.
- 전원 모듈 양쪽에 있는 해제 버튼을 눌러 잠금을 해제하고 전원 모듈을 꺼냅니다.
- 빈 전원 모듈 슬롯의 전면에 필러 플레이트(사용 가능한 경우)를 설치합니다.
- 전원 모듈은 나중에
다시 설치할 수 있도록
보관하십시오.
경고
장비 손상 위험- 실내 온도 -15~40°C(5~104°F), 10~80% 비응결 습도에서 전원 모듈을 보관하십시오.
- 전원 모듈을 구매 당시의 보호 포장에 보관하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
- 배터리 커버를 제거합니다.
- 배터리 단자를 모든
배터리 모듈 전면에서
해제합니다.
위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.- 배터리 정비는 배터리에 대한 지식과 필수 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 사람만 수행하고 감독할 수 있습니다. 비자격자가 배터리에 접근하지 못하도록 하십시오.
- 배터리를 불 속에 버리지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 배터리를 개봉, 개조 또는 절단하지 마십시오. 배터리에서 누출된 전해액은 피부와 눈에 유해합니다. 독성 물질일 수 있습니다.
- 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
- 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
- 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
- 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
- 이 절차를 시작하기 전에 배터리 차단기 BB를 열림(OFF) 위치로 설정하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다. - 위쪽 두 줄에서 배터리
모듈을 분리합니다.
무게 안정성을 높일
수 있도록 하단 두 줄에
배터리 모듈을 그대로
둡니다.
주의
고중량배터리 모듈은 무거우므로 들어 올리려면 두 사람이 필요합니다.- 배터리 모듈의 무게는 30kg(66lbs)입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.- 배터리 모듈 핸들에서 나사를 제거한 뒤 핸들을 위로 돌립니다.
- 배터리 모듈을 조심스럽게 슬롯에서 당겨 뺍니다.
- 나중에 다시 설치할
수 있도록 보관하십시오.
경고
장비 손상 위험- UPS 시스템의 전원을 장기간 동안 차단 상태로 보관해야 할 경우, 최소 매월 1회씩 24시간 동안 UPS 시스템을 작동하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 설치된 배터리 모듈이 충전되므로 완전 방전으로 인한 돌이킬 수 없는 손상을 방지할 수 있습니다.
- 실내 온도 -15~40°C(5~104°F)에서 배터리 모듈을 보관하십시오.
- 배터리 모듈을 구입 당시의 보호 포장에 보관하십시오.
- 완전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 -15~25°C(5~77°F)에서 보관된 배터리 모듈을 6개월마다 재충전해야 합니다. 25°C(77°F) 이상에서 보관된 배터리 모듈은 짧은 간격으로 재충전해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
- UPS에서 후면 플레이트를 제거합니다.
- 계속하기 전에 각 입력/바이패스/출력 단자의 전압 부재를 측정 및 확인합니다.
- UPS에서 모든 전원 케이블을 연결 해제 후 제거합니다. 후면 플레이트를 UPS에 다시 설치합니다. 세부 사항은 전원 케이블 연결를 참조하십시오.
- UPS에서 상단 커버를 제거합니다.
- UPS 상단과 전면에서 신호 선을 연결 해제 후 제거합니다.
- 제거한 모든 플레이트와 커버를 다시 설치합니다. 세부 사항은 최종 설치를 참조하십시오.
- UPS에서 내진 전면 고정 브라켓/전면 이동 브라켓을 제거합니다. 나중에 다시 설치할 수 있도록 보관하십시오.
- 후면 이동 브라켓을
사용할 수 있는 경우
UPS의 후면에 설치하여
안정성을 높입니다.
주의
전복 위험후면 이동 브라켓을 설치하지 않으면 UPS가 쉽게 전복될 수 있습니다. 조심해서 이동하십시오.이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다. - UPS에 전면 패널 다시
설치:
- UPS의 전면 패널 하단에 2개의 탭을 비스듬히 삽입합니다.
- 전면 패널 스트랩을 UPS에 다시 연결합니다.
- 전면 패널을 닫고 2개의 잠금 노브로 잠급니다.
- 이동용 바퀴(caster)가 바닥에 완전히 닿을 때까지 UPS의 다리를 들어올립니다.
- 이제 바퀴를 이용하여
바닥에서 UPS를 이동시킬
수 있습니다.
경고
전복 위험- UPS의 바퀴는 평평하며 딱딱한 수평 표면에서만 사용해야 합니다.
- UPS의 바퀴는 짧은 거리(예: 동일한 건물 내부)의 이동을 목적으로 제작되었습니다.
- 느린 속도로 이동하고 바닥의 상태와 UPS의 균형을 주의 깊게 살피십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다. - 전면 내진 고정 브라켓이 있는 경우 UPS에서 제거하고 바닥에서 내진 앵커를 제거합니다. 나중에 다시 설치할 수 있도록 보관하십시오. 세부 사항은 내진 고정 설치(옵션)를 참조하십시오.
- 장거리 이동 또는
UPS의 바퀴에 부적절한
상황에서 이동하는
경우:
경고
전복 위험장거리 이동 또는 UPS의 바퀴에 부적절한 상황에서 이동하는 경우 반드시 다음을 확인하십시오.- 작업자가 필요한 기술을 보유하고 있어야 하고 적절한 훈련을 받아야 합니다.
- 적절한 도구를 사용하여 UPS를 안전하게 들어올려 이동해야 합니다.
- 적절한 보호 장치(예: 포장 또는 포장재)를 사용하여 제품을 손상으로부터 보호해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.이동 요구 사항:
-
다음과 같은 최소 팔레트 크기를 사용하여 적합한 팔레트 중앙에 수직으로 UPS를 장착합니다. 684mm x 1040mm(27in x 41in)). 팔레트는 UPS 무게에 적합해야 합니다(전원 모듈이 없고 UPS 내부 하단 두 줄에 배터리 모듈이 있는 경우 230kg 507lbs).
-
적절한 고정 장치를 사용하여 UPS 팔레트에 장착하십시오.
-
기존 운송 팔레트가 손상되지 않은 경우, 기존 이동 브라켓과 함께 재사용할 수 있습니다.
위험
전복 위험- 팔레트에 UPS를 놓은 직후 바로 적절하게 고정해야 합니다.
- 고정 하드웨어는 적재, 이동, 하역 시 진동과 충격을 견딜 수 있을 만큼 튼튼해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.경고
예기치 못한 장비 작동프레임이 구부러지거나 손상될 수 있으므로 지게차/팔레트 트럭으로 직접 UPS를 들어 프레임 위에 올리지 마십시오.이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다. - 다음 중 하나를 수행합니다.
- UPS를 해체 또는
- 새 위치로 이동하여 설치
- UPS를 새 위치로 이동하여
설치하는 경우에만
해당: 설치 설명서에
따라 새 위치에 UPS를 설치합니다.
설치 개요는 설치 절차를 참조하십시오. 시작
과정은 Schneider Electric이 수행해야
합니다.
위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험시작 과정은 Schneider Electric이 수행해야 합니다.이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.