전원 케이블 연결
| 주의 사항 |
|---|
|
장비 손상 위험
병렬 시스템의 바이패스
작동에서 정확한 부하
공유가 이루어지도록
하려면:
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
- TN-C/3선 접지 시스템에만 해당: 본딩 부스바를 (A) 위치에서 (B) 위치로 옮겨 N 부스바를 G/PE 부스바에 연결합니다.
- 이중 주 전원 시스템만 해당: 출력/바이패스 단자 뒤에 위치한 표시된 단일 주 전원 점퍼 케이블을 제거합니다.
- 전원 케이블을 그림과
같이 연결:
- 장비 접지 컨덕터/PE 케이블을 연결합니다.
- 입력 케이블을 연결합니다.
- 이중 주 전원 시스템만 해당: 바이패스 케이블을 연결합니다.
- 출력 케이블을 연결합니다.
- 오른쪽 후면 플레이트를 다시 설치합니다.
- 왼쪽 후면 글랜드 플레이트를 UPS에 다시 설치합니다.



주의