Conectar os cabos de energia
AVISO |
---|
Risco de dano ao equipamento
Para assegurar o correto compartilhamento de carga em operação do bypass em um sistema
paralelo:
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Apenas para sistema de aterramento com três cabos TN-C: Mova o barramento de ligação da posição (A) para a posição (B) para conectar o barramento N ao barramento PE.
- Somente para sistema de alimentação dupla: Remova os cabos de jumper de alimentação única indicados, localizados atrás dos terminais de saída/bypass.
-
Conecte os cabos de energia como indicado:
- Conecte os cabo de PE.
- Conecte os cabos de entrada.
- Somente para sistema de alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass.
- Conecte os cabos de saída.
NOTA: Torça as ponteiras isoladas até 3,7 Nm (2,7 lb-pés / 32,7 lb-pol).CUIDADO
Risco de dano ao equipamentoVerifique a fixação dos terminais dos cabos e das ponteiras isoladas. Se os terminais dos cabos ou as ponteiras isoladas se moverem ao puxar os cabos, os parafusos poderão se soltar.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento. - Reinstale a placa traseira direita.
- Reinstale a placa de cobertura traseira esquerda no nobreak.