Подключение силовых кабелей питания
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
Риск повреждения оборудования
Для обеспечения правильного распределения нагрузки в режиме байпаса в параллельной
системе:
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
- Только для 3-проводной системы заземления/TN-C: Переместите соединительную шину из положения (A) в положение (B), чтобы подключить шину N к шине G/PE.
- Только для систем с двойным вводом питания: Удалите указанные кабельные перемычки, расположенные за клеммами выхода/байпаса.
- Подключите силовые кабели питания как показано на рис.:
- Подключите кабели проводника заземления оборудования/защитного заземления.
- Подключите входные кабели.
- Только для систем с двойным вводом питания: Подключите кабели байпаса.
- Подключите выходные кабели.
Примечание: Затяните изолированные наконечники с крутящим моментом 3,7 Нм .Внимание
Риск повреждения оборудованияПроверьте закрепление кабельных/изолированных наконечников. Если кабельные/изолированные наконечники перемещаются из-за натяжения кабелей, болт/винт может оказаться ненадежно закрепленным.Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования. - Установите на место правую заднюю панель.
- Установите на место левую заднюю фальш-панель на ИБП.