990-91260C-028

Подготовка к установке

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить/прокалывать отверстия под кабели или вводные сальники при установленных фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей и проложите кабели Class 2/SELV отдельно от кабелей non-Class 2/non-SELV.
  1. Снимите переднюю панель.
  2. Снимите верхнюю крышку:
    1. Открутите винты и поднимите переднюю часть верхней крышки.
    2. Сдвиньте верхнюю крышку назад, чтобы снять ее. Выступы в задней части верхней крышки должны выйти из отверстий в задней части ИБП.
  3. Снимите крышку батареи. Отключите клеммы с передней части модулей батарей.
  4. Снимите задние фальш-панели и панели со щетками с ИБП. Они предназначены для прокладки сигнального кабеля.

    ИБП: вид сзади

  5. Выполните одно из следующих действий:
    • Для установки без вводных сальников: Установите панели со щетками на место.
    • Для установки с вводными сальниками: Просверлите отверстие в фальш-панелях для вводных сальников, установите вводные сальники и поставьте фальш-панели на место.
  6. Проложите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV через левую заднюю панель со щетками /фальш-панель в ИБП.

    ИБП без изоляционных труб: вид сверху

    ИБП с изоляционными трубами: вид сверху

  7. Проложите сигнальные провода Class 2/SELV через среднюю заднюю панель со щетками / фальш-панель в ИБП.
  8. Проложите внешние коммуникационные кабели, которые подключаются к блоку контроллера, через правую заднюю панель со щетками /фальш-панель и через кабельный канал к передней части ИБП.
  9. Снимите левую фальш-панель с задней части ИБП.

    ИБП: вид сзади

  10. Просверлите/пробейте отверстия для силовых кабелей/изоляционных труб во фальш-панели. Установите изоляционные трубы (не входят в комплект), если применимо.
  11. Снимите правую заднюю панель для лучшего доступа.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?