990-91260C-028

Подключение кабелей Modbus

  1. Подключите кабели Modbus к ИБП. Используйте 2-проводное или 4-проводное подключение.
    • Экранированные кабели «витая пара» необходимо использовать для подключений Modbus. Экранированное подключение до земли должно быть как можно короче (в идеале менее 1 см). Экран кабеля должен быть подключен контакту Ch Gnd на каждом устройстве.

    • Проводка должна выполняться в соответствии с местными кодами проводки.

    • Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.

    • Порт Modbus гальванически изолирован с контактом Com в качестве заземления.

    Пример: 2-проводное подключение с двумя ИБП

    Пример: 4-проводное подключение с двумя ИБП

  2. Установите резисторы на 150 Ом на каждом конце каждой шины, если шины очень длинные и работают с высокой скоростью передачи данных. Шины меньше 610 метров (2000 футов) при 9600 бодах или меньше 305 метров (1000 футов) при 19,200 бодах не требуют оконечных резисторов.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?