990-91260C-034

Kurulum Prosedürü

Tek Sistem

Paralel Sistem

DİKKAT
Tehlike uyarısı
UPS'yi zemine tutturma vakti gelene kadar nakliye dirseklerini UPS'den çıkarmayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon).
  2. Kuruluma Hazırlanma.
  3. Güç Kablolarını Bağlama.
  4. Sinyal Kablolarını Bağlama.
  5. Switchgear ve Üçüncü Taraf Yardımcı Ürünlerden Gelen Sinyal Kablolarını Bağlama.
  6. Paralel sistem için:
    1. Paralel sistemdeki tüm UPS'lerde dahili bakım kesicisi IMB'ye açık konumdayken bir asma kilit takın.
    2. PBUS Kablolarını Bağlama.
  7. Harici Haberleşme Kablolarını Bağlama.
  8. Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününüze Ekleme.
  9. Nihai Kurulum.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?