990-91260C-034

Modbus Kablolarını Bağlama

  1. Modbus Kablolarını UPS'(ler)e bağlayın. 2 kablolu veya 4 kablolu bağlantı kullanın.
    • Korumalı bükümlü çifte kablolar Modbus bağlantıları için kullanılmalıdır. Korumanın toprak bağlantısı mümkün olduğunca kısa olmalıdır (ideal olarak 1 cm'nin altında). Kablo blendajı her cihazdaki Ch Gnd pinine bağlanmalıdır.

    • Kablolama yerel kablolama kodlarına uygun olarak yapılmalıdır.

    • Yeterli izolasyon sağlamak için sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin.

    • Modbus portu, toprak referansı olarak Com pimi ile galvanik olarak izole edilmiştir.

    Örnek: İki UPS ile 2 Kablolu Bağlantı

    Örnek: İki UPS ile 4 Kablolu Bağlantı

  2. Buslar çok uzunsa ve yüksek veri hızlarında çalışıyorsa, her busun her bir ucuna 150 Ohm sonlandırma dirençlerini takın. 9600 baudda 610 metre (2000 feet) altı veya 19.200 baudda 305 metre (1000 feet) altı olan buslar sonlandırma dirençleri gerektirmemelidir.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?