Tilslut strømkabler i et system med to forsyningskilder
BEMÆRK |
---|
Fare for skade på udstyret
Sådan sikrer du korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem:
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
- Kun til TN-C/3-leder jordingssystem: Flyt busbaren til potentialudligning fra position (A) til position (B) for at forbinde N-busbaren med G/PE-busbaren.
- Fjern de tre jumpere til systemer med én forsyningskilde.
-
Tilslut strømkablerne som vist:
- Tilslut strømlederen til jording af udstyr/PE-kabler.
- Tilslut indgangskablerne.
- Tilslut bypasskablerne.
- Tilslut udgangskablerne.
- Til installation med et fjernopstillet modulært batteriskab: Tilslut DC kablerne til DC busbarene.
- Til installation med et tilstødende modulært batteriskab: Se Tilslut strømkabler fra et tilstødende modulært batteriskab.
FORSIGTIG
Fare for skade på udstyretSørg for, at kabelskoene sidder ordentligt fast. Hvis kabelskoene bevæger sig pga. kablernes træk, kan bolten løsne sig.Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.