990-91261D-022

De stroomkabels in een systeem met dubbele netvoeding aansluiten

LET OP
Risico op beschadiging van apparatuur
Voor juiste belastingsverdeling in bypassmodus in een parallel systeem:
  • Alle bypasskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-eenheden.
  • Alle uitgangskabels moeten dezelfde lengte hebben voor alle UPS-eenheden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
OPMERKING: De UPS is vooraf geconfigureerd voor een TNS-aardingssysteem. Driedraadse installatie met een verbindingsrail leidt tot een hogere lekstroom.
  1. Alleen voor TN-C/driedraads aardingssysteem: Verplaats de verbindingsrail van positie (A) naar positie (B) om de N-busbar met de G/PE-busbar te verbinden.

    Achteraanzicht van UPS

  2. Verwijder de drie doorverbindingsrails voor enkele netvoeding.

    Achteraanzicht van UPS – Systeem met dubbele netvoeding

  3. Sluit de stroomkabels zoals weergegeven aan:
    1. Sluit de apparatuuraardingsgeleider/PE-kabels aan.
    2. Sluit de ingangskabels aan.
    3. Sluit de bypasskabels aan.
    4. Sluit de uitgangskabels aan.
    5. Voor installatie met een externe modulaire batterijbehuizing: Sluit de DC-kabels op de DC-busbars aan.
    6. Voor installatie met een aangrenzende modulaire batterijbehuizing: Zie De stroomkabels van een aangrenzende modulaire batterijbehuizing aansluiten.

    Achteraanzicht van UPS – Systeem met dubbele netvoeding

    VOORZICHTIG
    Risico op beschadiging van apparatuur
    Controleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen bewegen wanneer u aan de kabels trekt, kan de bout losraken.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.
QR code for this page

Was dit nuttig?