990-91261D-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen modulaarisesta akkukotelosta

  1. Vie modulaarisesta akkukotelo 1:stä signaalikaapelit UPSin vasemman puolen läpi (viereistä modulaarista akkukoteloa varten) tai UPSin takaosan läpi (modulaarista ulkoista akkukoteloa varten).

    Vierekkäiset akkukotelo 1 ja UPS edestä

  2. Kytke signaalikaapelit modulaarisesta akkukotelo 1:stä UPSiin:
    1. Irrota UPSin kortin 640-7552 pääteliitin liittimestä J8008.
    2. Kiinnitä viimeisen modulaarisen akkukotelon (T) pääteliitin kortin 640-7552 liittimeen J8008.
    3. Kytke signaalikaapeli modulaarisen akkukotelo 1:n kortin 640-7552 liittimestä J8011 UPSin kortin 640-7552 liittimeen J8014.
    4. Kytke signaalikaapeli modulaarisen akkukotelo 1:n kortin 640-7552 liittimestä J8007 UPSin kortin 640-7552 liittimeen J8008.
    Modulaariset akkukotelot 2, 3, 4 Modulaarinen akkukotelo 1 UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?