990-91261C-011

Virtakaapeleiden kytkeminen viereisestä modulaarisesta akkukotelosta

HUOMAUTUS: Suojamaadoituskaapeli (0W49449), tasavirtakaapelit (0W49426) ja kaapeleiden kytkemiseen tarvittavat pultit ja mutterit toimitetaan modulaarisen akkukotelon mukana.
  1. Aseta akkukatkaisija (BB) auki- eli OFF-asentoon. Irrota akkuliitännät akkukotelon moduulien etuosasta.
  2. Irrota UPSin etulevy.

    UPS edestä

  3. Liitä suojamaadoituskaapeli (0W49449) suojamaadoituskiskoon UPSissa.
  4. Liitä tasavirtakaapelit (0W49426) tasavirtakiskoihin UPSissa.
  5. Vie suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit UPSin takaosasta eteen ja ylös modulaarisen akkukotelo 1:n ja UPSin välisestä aukosta.

    UPS takaa

  6. Vie suojamaadoitus- ja tasavirtakaapelit modulaariseen akkukotelo 1:een. Liitä kaapelit akkukotelossa.

    Vierekkäiset akkukotelo 1 ja UPS edestä

  7. Asenna etulevy takaisin.
QR code for this page

Auttoiko tämä?