990-91261D-012

Dernières étapes d'installation

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Les batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :
  • Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
  • Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
  • Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
  • Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
  • Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
  • Déterminez si la batterie a été raccordée à la masse par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
risques de dommages à l'équipement
Attendez que le système soit prêt à être mis sous tension avant d'installer les batteries. Le laps de temps séparant l'installation des batteries de la mise sous tension du système d'ASI ne doit pas dépasser 72 heures ou 3 jours.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Réinstallez la plaque arrière sur le boîtier de câblage.

    Vue arrière de l'ASI

  2. Replacez le couvercle supérieur :
    1. Inclinez le couvercle supérieur et glissez-le sur l'ASI par l'arrière. Les languettes à l'arrière du couvercle supérieur doivent être insérées dans les fentes à l'arrière de l'ASI.
    2. Poussez le couvercle supérieur vers le bas à l'avant.

      Vue arrière de l'ASI

    3. Remettez les vis en place.
  3. Uniquement pour une fixation antisismique : Mettez l'ASI en place afin que le support d'ancrage se connecte à l'ancrage arrière.

    Vue arrière de l'ASI

  4. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'ASI à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  5. Uniquement pour une fixation antisismique : Fixez le support d'ancrage antisismique avant de l'ASI au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support d'ancrage avant est de ø18 mm.
  6. Placez le disjoncteur de batterie BB en position ouverte (OFF).
  7. Insérez des modules de batterie supplémentaires (le cas échéant) dans l'emplacement. Remplissez les étagères de bas en haut.
  8. Tournez la poignée du module de batterie sur les modules de batterie supplémentaires et fixez la poignée à l'étagère à l'aide de la vis fournie.
  9. Raccordez les modules de batterie à l'avant des modules de batterie.
  10. Réinstallez le panneau des batteries sur l'ASI.
  11. Retirez le panneau avant de l'ASI :
    1. Insérez les deux languettes à l'arrière du panneau avant dans l'ASI avec un angle d'inclinaison.
    2. Raccordez à nouveau le panneau avant à l'ASI.
    3. Fermez le panneau avant et verrouillez-le à l'aide des deux boutons de verrouillage.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?