990-91261D-012

Connecter les câbles d'alimentation à partir d'une armoire batterie modulaire adjacente

NOTE: Le conducteur de mise à la terre de l'équipement/câble PE (0W49449), les câbles CC (0W49426) et les boulons et écrous nécessaires pour raccorder les câbles sont fournis avec l'armoire batterie modulaire.
  1. Placez le disjoncteur batterie BB en position ouverte (OFF) et débranchez les bornes de batterie de l'avant des modules de batterie dans les armoires batterie modulaires.
  2. Retirez le panneau avant de l'ASI.

    Vue de face de l'ASI

  3. Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement/les câbles PE (0W49449) au jeu de barres G/PE dans l'ASI.
  4. Raccordez les câbles CC (0W49426) aux jeux de barres CC dans l'ASI.
  5. Acheminez le conducteur de mise à la terre de l'équipement/câble PE et les câbles CC de l'arrière de l'ASI vers l'avant et vers le haut dans l'espace entre l'armoire batterie modulaire 1 et l'ASI.

    Vue arrière de l'ASI

  6. Acheminez le conducteur de mise à la terre de l'équipement/câble PE et les câbles CC dans l'armoire batterie modulaire 1 et connectez le conducteur de mise à la terre/câble PE et les câbles CC dans l'armoire de batterie modulaire 1.

    Vue avant de l'armoire batterie modulaire adjacente vide 1 et de l'ASI

  7. Remettez en place le panneau avant.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?