990-91261D-012

Préparation à l'installation

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour des câbles ou des conduites quand le panneau est installé, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
  1. Retirez le panneau avant.
  2. Pour une ASI sans module de puissance préinstallé : Installez le module de puissance :
    1. Retirez les vis de chaque côté de l'étagère vide du module de puissance.
    2. Faites glisser le module de puissance sur l'étagère.
    3. Remettez les vis en place de chaque côté de l'étagère.
    ATTENTION
    Charge lourde
    Les modules de puissance sont lourds et nécessitent deux personnes pour les soulever.
    • Le module de puissance de 20 kW pèse 25 kg.
    • Le module de puissance de 50 kW pèse 38 kg.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  3. Déposez la plaque supérieure :
    1. Retirez les vis et soulevez le couvercle supérieur avant.
    2. Faites glisser le couvercle supérieur vers l'arrière pour le retirer. Les languettes à l'arrière du couvercle supérieur doivent être retirées des fentes à l'arrière de l'ASI.
  4. Retirez le panneau des batteries Débranchez les modules de batterie de l'avant des modules de batterie.
  5. Pour une installation avec une armoire de bypass de maintenance : Retirez le panneau latéral situé sur le côté droit. Le panneau latéral sera remis en place sur l'armoire de bypass de maintenance.
  6. Pour l'installation avec une armoire batterie modulaire adjacente : Retirez le panneau latéral situé sur le côté gauche.
  7. Retirez les panneaux arrière et les panneaux à fentes arrière de l'ASI. Ceux-ci sont destinés à l'acheminement des câbles de signal.

    Vue arrière de l'ASI

  8. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour une installation sans conduites : Remettez en place les panneaux à fentes.
    • Pour une installation avec des conduites : Percez un trou dans les panneaux pour les conduites, installez les conduites et remettez en place les panneaux.
  9. Acheminez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV à travers le panneau à fentes/panneau arrière gauche et dans l'ASI.
  10. Acheminez les câbles de signal Class 2/SELV à travers le panneau à fentes/panneau arrière du milieu et dans l'ASI.
  11. Acheminez les câbles externes de communication qui se raccordent au boîtier du contrôleur à travers le panneau à fentes/panneau arrière droit et à travers le passage de câbles situé à l'avant de l'ASI.

    Vue arrière de l'ASI sans conduites

    Vue arrière de l'ASI avec conduites

  12. Retirez le boîtier de câblage à l'arrière de l'ASI.
  13. Retirez le panneau arrière et le panneau supérieur ou inférieur du boîtier de câblage.
  14. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles/conduites d'alimentation dans le panneau supérieur ou inférieur. Installez les conduites (non fournies), le cas échéant.
  15. Réinstallez le panneau supérieur ou inférieur sur le boîtier de câblage.
  16. Installez le boîtier de câblage sur l'ASI. Notez que le boîtier de câblage est installé en position inversée.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?