990-91261D-012

Raccordement des câbles de PBUS

  1. Raccordez les câbles de PBUS 1 (blanc) et PBUS 2 (rouge) aux ports PBUS des boîtiers du contrôleur de l'ASI. Acheminez les câbles PBUS dans le passage de câbles prévu de l'ASI.

    Vue de face du boîtier du contrôleur

  2. Montez les fiches de terminaison (T) dans les connecteurs non utilisés.

    Exemple de système avec trois ASI en parallèle

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?