Anschließen der Leistungskabel in Systemen mit einfachem Netzanschluss
HINWEIS |
---|
Beschädigungsrisiko
So stellen Sie die richtige Verteilung der Last im Bypass-Bypass-Betrieb
in einem Parallelsystem sicher:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Nur bei TN-C-/Dreileiter-Erdungssystem: Versetzen Sie die Bonding-Brücke von Position (A) nach Position (B), um die N-Schiene mit der G-/PE-Schiene zu verbinden.
- Schließen Sie die Leistungskabel an wie hier gezeigt:
- Schließen Sie den Geräte-Erdungsleiter/das PE-Kabel an.
- Schließen Sie die Eingangskabel an.
- Schließen Sie die Ausgangskabel an.
- Installation mit einem externen modularen Batterieschrank: Schließen Sie die DC-Kabel an den DC-Schienen an.
- Installation mit einem direkt angrenzenden modularen Batterieschrank: Siehe Anschließen der Leistungskabel aus einem direkt angrenzenden modularen Batterieschrank.