990-91261D-005

Anschließen der Signalkabel aus einem modularen Batterieschrank

  1. Führen Sie die Signalkabel aus dem modularen Batterieschrank 1 durch die linke Seite der USV (für einen direkt angrenzenden modularen Batterieschrank) bzw. durch die Rückseite der USV (für einen externen modularen Batterieschrank).

    Vorderansicht des direkt angrenzenden modularen Batterieschranks 1 und der USV

  2. Schließen Sie die Signalkabel aus dem modularen Batterieschrank 1 an der USV an:
    1. Entfernen Sie den Abschlussstecker von J8008 auf Leiterplatte 640-7552 in der USV.
    2. Bringen Sie den Abschlussstecker an J8008 auf Leiterplatte 640-7552 im letzten modularen Batterieschrank an.
    3. Schließen Sie die Signalkabel von J8011 auf Leiterplatte 640-7552 im modularen Batterieschrank 1 an J8014 auf Leiterplatte 640-7552 in der USV an.
    4. Schließen Sie die Signalkabel von J8007 auf Leiterplatte 640-7552 i im modularen Batterieschrank 1 an J8008 auf Leiterplatte 640-7552 in der USV an.
    Modulare Batterieschränke 2,3,4 Modularer Batterieschrank 1 USV
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?