990-91261C-016

Menghubungkan Kabel Sinyal IMB dalam Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya untuk memastikan isolasi yang memadai.
  1. Lepaskan modul sakelar statis dan pelat depan dari kedua UPS.

    Tampak Depan UPS

  2. Pasang sakelar AUX tambahan (disediakan) pada IMB pemutus pemeliharaan internal di kedua UPS.
  3. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV di antara kedua UPS:
    1. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV (tidak disediakan) dari terminal sakelar AUX 21 dan 22 dalam IMB pemutus pemeliharaan internal di UPS 1 ke J6614-5 dan J6614-6 pada papan 640-4843 di UPS 2 seperti yang ditampilkan.
    2. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV (tidak disediakan) dari terminal sakelar AUX 21 dan 22 dalam IMB pemutus pemeliharaan internal di UPS 2 ke J6614-5 dan J6614-6 pada papan 640-4843 di UPS 1 seperti yang ditampilkan.

    Tampak Depan Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan

  4. Pasangkan kembali penutup depan dan modul sakelar statis pada kedua UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?