990-91261C-016

Mengubungkan Kabel Sinyal dari Lemari Baterai Modular

  1. Rutekan kabel sinyal dari lemari baterai modular 1 melalui sisi kiri UPS (untuk lemari baterai modular yang berdekatan) atau melalui bagian belakang UPS (untuk lemari baterai modular jarak jauh).

    Tampak Depan Lemari Baterai Modular 1 dan UPS yang bersebelahan

  2. Hubungkan kabel sinyal dari lemari baterai modular 1 ke UPS:
    1. Lepaskan penutup terminasi dari J8008 pada papan 640-7552 di UPS.
    2. Pasangkan penutup terminasi di J8008 pada papan 640-7552 pada lemari baterai modular (T) terakhir.
    3. Hubungkan kabel sinyal dari J8011 pada papan 640-7552 di lemari baterai modular 1 ke J8014 pada papan 640-7552 di UPS.
    4. Hubungkan kabel sinyal dari J8007 pada papan 640-7552 di lemari baterai modular 1 ke J8008 pada papan 640-7552 di UPS.
    Lemari Baterai Modular 2,3,4 Lemari Baterai Modular 1 UPS
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?